This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:ISO7761FQDWRQ1

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1349878/iso7761-iso7761fqdwrq1

器件型号:ISO7761

尊敬的先生或女士:

您能告诉我有关器件 ISO7761FQDWRQ1的端子涂层的信息吗? 您能否告诉我 Au 的厚度、以防终端涂层是 NiPdAu、Niau 或 Au。

您能否  向我提供器件 ISO7761FQDWRQ1的 ECCN (出口管制分类编号)。

提前感谢。

此致、

考塔·本·卡杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    请给我更多的时间来检查并回答您的问题。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    我无法分享引线框涂层的确切厚度。 但是、产品页面的"质量和可靠性"部分的材料成分部分提供了有关引线框涂层的其他信息: 质量、可靠性和封装数据下载| TI.com。我还从质量可靠性部分提供了下表:

    元件 物质 CAS 编号 质量(mg) 百分比% ppm 百分比% ppm
    引线框
    铜及其合金
    铜
    7440-50-8
    67.70208
    97.050000
    970500
    55.891515
    558915
    铜及其合金
    铁
    7439-89-6
    1.81376
    2.600000
    26000
    1.497351
    14974
    铜及其合金
    磷
    7723-14-0
    0.10464
    0.150000
    1500
    0.086386
    864
    锌及其合金
    锌
    7440-66-6
    0.13952
    0 200000
    2000年
    0.115181
    1152
    小计
    — —
    69.76000
    100
    1000000
    57.590433
    575904

    我还联系了我们团队的其他一些专家、以获取有关 ECCN 的信息。 请给我们更多时间来接收回复。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已与我们的团队确认 ECCN。  ISO7761QDWRQ1和 ISO7761FQDWRQ1的 ECCN 为 EAR99。  

    此致!
    安德鲁