This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:SN6505变压器驱动器:EN、CLK 引脚连接

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1351858/sn6505a-q1-sn6505-transformer-driver-en-clk-pin-connections

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

我们在项目中使用 SN6505变压器驱动器。

最初的器件为 SN6501、为了获得更好的 EMC 性能、将其更改为 SN6505。

我们对如何端接 EN、CLK 引脚有疑问。

我们是否可以使用 VCC (EN)和 GND (CLK)直接短接引脚或需要任何电阻器(如果有、请指定值)。

 此外、将引脚与 GND 或 VCC 短接是否会在特定引脚上引起更高的泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    很好的问题。 您可以在以下数据表屏幕截图中找到该信息。  

    稍后还会在数据表中提供典型的应用原理图、其中显示 EN = VCC 和 CLK = GND 配置。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁