This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432DFMR

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1351820/isow1432-isow1432dfmr

器件型号:ISOW1432

大家好、

我想要深入了解 ISOW1432DFMR 是否通过 berg 棒引导、信号完整性是否会有任何损失?

此外、是否有任何类似的20引脚 TSSOP (与 ISOW1432DFMR 的引脚配置相同)版本的此 IC、因为此20引脚 SOIC 占用的空间比 PCB 上所需的空间更大?

此致、

M·卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、  

    感谢您与我们联系。 对于连接两个演示板等用于评估(和短距离)的目的、这可能不会构成问题。 但是、对于最终应用、建议使用更稳健的解决方案。  通常、逻辑侧信号(DE、D、R 和 RE)旨在与同一 PCB 上的 MCU 直接连接。 RS 至485总线信号(Y、Z、A 和 B)可以用于非板载通信。  

    目前、只有20引脚 SOIC 封装支持增强型隔离参数。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁