This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211 >带连续输出和 ESD、TVS 等保护的交流检测

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1351589/iso1211-iso1211-ac-detection-with-continuous-output-and-esd-tvs-etc-protection

器件型号:ISO1211

使用400/120VAC 三相变压器作为电源时、这种电子设计足够强大、可以承受噪声很大的120Vac 线路。 此120 Vac 线路上并联的是来自电耦合接触器的线圈。 它非常容易受到来自接触器线圈的噪声、电弧、尖峰和突然电压变化的影响、不会破坏 ISO1211输入、并确保 MCU 的恒定输出用于电压存在检测。

*Gmov =最大交流电压140 V

我很抱歉有任何错误,但文本是用 谷歌翻译生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sorin:  

    感谢您与我们取得联系、您的翻译没有问题。

    ISO1211是一款出色的器件。 只要不超过建议运行条件中列出的条件、器件就会继续运行并且不会损坏。 看起来您放置了保护电路以确保正确的行为。

    请注意、所列出的隔离性能部分"6.6绝缘规格"旨在保护1侧免受 FGND 和 GND1之间的接地电位差(GPD)的影响。 如果交流线路的瞬变超过建议运行条件表或绝对最大条件表中列出的条件、则器件仍然可能发生损坏。  

    还建议选择 RTHR。 Rthr 将设置器件的逻辑阈值、如下所示。  

    如果您有其他问题、请随时进行跟进。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我还将放置一个 GDT、以便为输入提供额外的安全保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sorin:  

    感谢您的更新。 原理图看起来很好。 如果您还有任何问题、请随时创建另一个主题!

    此致!
    安德鲁