This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:SPI 接口

Guru**** 2963220 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1350030/iso1644-spi-interface

器件型号:ISO1644
主题中讨论的其他器件:ISO7741、

对于在4线 SPI 应用中使用 ISO164x、您有什么建议或信息吗? 我主要对 I2C 感兴趣、但也想让它用于 SPI。

4线 SPI 的以下映射有任何问题?

SCL = MCLK

SDA = MOSI

GPIO。 A =/CS

GPIO。 B =未使用

GPIO。 C = MISO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    但请注意、以下映射将可行、SCL 和 SDA 为集电极开路输出、在 SPI 应用中将需要一个上拉电阻器。 通常、ISO7741是我们针对4线 SPI 应用的常规推荐器件。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。 我们可能需要在 I2C 或 SPI 总线之间进行动态配置、因此这种情况非常棒、ISO164x 基本上可以任选其一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:  

    很高兴听到您有兴趣、一位同事指出我们拥有适用于该应用的产品概述: 隔离 I2C Plus SPI 信号。  

    我们 不建议对 MCLK 或 MOSI 使用 SDA 和 SCL、因为带有外部上拉电阻器的集电极开路输出非常慢。 您可以将 SDA 和 SCL 用作/CS、因为片选信号是较慢的数据信号。

    ISO1644支持3线 SPI、但如果您可以为/CS 使用 SDA 或 SCL、则可以支持4线 SPI。

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个好主意、因为/CS 更慢。  最好有更多的无引线封装部件可用于功能隔离、<50V、从而中断此类传感器应用中的 GND 回路。