This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:>4kV 隔离电压变压器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1350793/ucc12050-4kv-isolation-voltage-transoformer

主题中讨论的其他器件:UCC12050、 TL431

我正在为我的器件寻找电源管理解决方案。 它目前采用 BQ25系列的电池充电器、但需要隔离2MOPP >= 4kV。 通过 USBC 5V 进行充电、电池充电器需要类似的电压、以便在4.35V 下充电。

目前、我们的充电速度约为200mA、但正在考虑在充电期间启用器件。 这可行吗?

例如、该器件偶尔会短暂消耗最大1A 的电流、但通常在< 400mA 下运行。 需要进行哪些调整来满足此要求? 是否有与智能手机中的解决方案类似的充电器能够支持此类瞬时电流浪涌?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:
    还要注意的是:ISO6060-1是用于2MOPP 的主驱动器、而且用于 隔离的组件 应尽可能小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC12050只能提供最高0.5W 的功率、这无法满足5W 峰值功率的要求、即1W 正常。

    此 IC 没有调节功能来提高其功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道、但我必须添加一个组件作为论坛帖子的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们假设高频转换器/模块实际上将"1A 的短暂时间"视为稳态负载、则我们需要考虑5W 的最大负载。 我们目前没有能够处理5W 输出功率的 IIB 产品。 SN6505隔离式变压器驱动器。 该器件的工作功率高达5W、但输出电压不像 UCC12050那样经过调节。 如果您需要调节、则必须使用 LDO、TL431、齐纳二极管或类似器件对输出进行后置调节。 此外、SN6505是一款具有集成开关的变压器驱动器。 这意味着与使用内部变压器的 UCC12050相比、变压器是外部变压器。 对于5W 的输出功率、我认为 SN6505是出色、最小的解决方案。 您可以 在此处查看 SN6505变压器驱动器选项。

    史蒂夫