This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:栅极驱动器偏置电源

Guru**** 2885050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, TPS54308, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1349273/sn6507-gate-driver-bias-power

器件型号:SN6507
主题中讨论的其他器件: TPS54308SN6501

是否有适用于栅极驱动器偏置电源的参考设计? 它在变压器上应该有3 - 4个输出绕组。  

每个电压轨的输出电压将是+15V/-5V。 谢谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我不知道有任何具有3至4路输出且每个输出都为±15V 的参考设计。 由于 SN6507是开环推挽式变压器驱动器、因此具有3至4个输出绕组可能不是生成多个电源轨的理想方式。 最好为每个±15V 输出保持单独的 SN6507、以将电源放置在靠近栅极驱动器的位置。 或者、您可以使用同一 SN6507驱动2或3个变压器、前提是这些变压器靠近器件。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 由于客户现在将 TPS54308与 Flybuck 方案配合使用、因此能够为逆变器的偏置电源生成多个输出。 成本是一个问题。  
    我们只是在考虑如何定位 SN6507来替换它。

    SN6507在通信中的定位 ISO 功率不是逆变器上栅极驱动器的偏置功率,对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    客户仍可以使用连接到 SN6507的具有3至4个输出绕组的变压器、但我们目前没有参考设计或变压器。 如果客户可以与变压器供应商合作设计具有3到4个绕组的推挽式变压器、则 SN6507应仍然工作。

    输出电压可能不会像 TPS54308那样受到严格的调节、但我相信栅极驱动应用能够使用此类输出。

    如果客户并非 SN6507的所有特性、则可以使用 SN6501/SN6505驱动多个较小的变压器、这仍然具有成本效益。 请告诉我任一选项是否对客户有用、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 非常感谢您的反馈。