This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:EMC 的竞争优势?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1644, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1350035/iso1644-competitive-advantage-for-emc

器件型号:ISO1644
主题中讨论的其他器件: ISO1640

您好!  

我决定是否使用 ISO1644 (或类似器件)进行 I2C 隔离、从而断开5V 电化学传感器系统上的直流电流路径。 多个 ISO (数据+电源)用于将各种热插拔 I2C 传感器连接到 MCU。 在 PCB 上、MCU 到 ISO 的距离是5-10cm、但从 ISO 到传感器的距离是长达30cm 的有线连接。  

我们非常喜欢竞争对手的 ADM3260、它有集成的 DC/DC、但是他们广泛的应用手册介绍了如何降低高频耦合电路的 EMI、这让我感觉引发的问题比价值多。  

您能否分享有关 TI 耦合器技术的 EMC 与市场上类似产品的比较情况的任何建议、以及应如何控制负载侧有线连接上的 EMI? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您浏览 ISO1644。 这些器件应该不会出现 EMI 问题、但遵循以下准则有助于避免任何系统级问题。  

    • PCB 上5-10cm 的距离还可以、我预计这里不会有任何问题。  
    •  从 ISO1644到传感器的导线连接长度也应该没问题。
      • 请注意、ISO1640的2侧具有8kV ESD 保护。 确保使用2侧连接到传感器、使用1侧连接到 MCU。  
    • 器件内部不会导致任何辐射、但是、导线中的数据切换可能会导致辐射。 如果这些值违反排放要求、可以通过增加数据线上的上拉电阻值来减慢上升和下降时间。
      • 这应该能帮助您解决 EMI 问题。  

    此致!
    安德鲁