This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:iso7710在 LTspice 仿真中未找到模型 DBREAK

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1349279/iso7710-iso7710-does-not-find-the-model-dbreak-in-the-ltspice-simulation

器件型号:ISO7710
主题中讨论的其他器件:ISO7741、 PSPICE-FOR-TI

尊敬的团队:

将模型导入 LTspice 后,显示"使用仿真时找不到模型定义"。 我在.lib 中找到了一些用于 dbleak 的代码、但我不知道如何更改它。

谢谢、此致、

陆阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    请给我更多的时间来检查并回答您的问题。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请注意、为 ISO7741开发的 PSpice 瞬态模型旨在与 PSPICE-FOR-TI 结合使用、它可能不一定能与 LT-SPICE 配合使用。 我建议您使用 PSPICE-FOR-TI 来仿真 ISO7741。 TI 提供了免费版本的 PSPICE-FOR-TI、您可以单击下面的链接来请求该版本:  

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    大多数申请立即获得批准。

    此致、
    A·维塔尔