This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:用于两个 ISO1044的 GND 连接

Guru**** 2967230 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1349324/isow1044-gnd-connection-for-two-iso1044

器件型号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件: ISO1044

大家好、

我的客户需要检查系统外壳上两个 ISOW1044的 GND 连接。

它们要将  两个 ISO1044的两个 GND 引脚连接到一个系统 GND。

我认为每个 ISOW1044都会连接到不同的系统。

请给出您的建议。

此致

J·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    感谢您与我们联系。

    我看到您使用了两个器件型号 ISOW1044和 ISO1044、但我假设您指的仅是 ISOW1044。 ISOW1044具有两侧、即 MCU 或系统侧和 CAN 总线侧。 如果两个 ISOW1044器件由同一个 MCU 或两个具有相同接地的 MCU 驱动、则 ISOW1044的 MCU 侧可以连接在一起。

    不需要连接 CAN 总线侧接地、但如果客户希望连接它们、这也应该没问题。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔