This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:ISO7821FDWWR 爬电距离

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1349744/iso7821-iso7821fdwwr-creepage

器件型号:ISO7821

大家好、  

我的客户应用程序 必须符合关于爬行距离和清除距离的 UL61010-1和61010-2-030标准。

 表 K13定义了爬电距离。

对于1500V、材料组 I、增强型隔离和污染等级2、我们的要求是2x 7、5mm = 15mm 爬电距离。

两个电压阶跃之间的值必须是线性内插的。

 n‘t UL 认证、他们必须满足15mm、因为 UL 将不会愿意妥协。

您是否看到有机会借助此外壳达到15mm?

在侧视图中、除了14mm 外似乎还有额外的空间。

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    DWW 封装的最小保证爬电距离和间隙距离为14.5mm。

    遗憾的是、在这种情况下、我们无法保证15mm 的爬电距离。

    谢谢。
    Saleem Marwat