This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:如果我们不关心符合 IEC 61131-2类型输入标准、IC 是否可以使用更高的 Rsense 来限制 INx+SENSEx 电流?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348706/iso1212-if-we-didn-t-care-to-be-compliant-with-iec-61131-2-type-inputs-can-the-ic-function-with-a-higher-rsense-to-limit-inx-sensex-current

器件型号:ISO1212

如标题所问、 如果我们不关心符合 IEC 61131-2类型输入、IC 可以使用更高的 Rsense 来限制 INx+SENSEx 电流吗?

我有一个应用、希望将输入电流限制在0.5mA-1mA。 如果我不介意具有 符合 IEC 61131-2标准的输入、是否可以使用更高的 Rsense 来实现这一点。
如果这可行、还有其他需要记住的地方吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    是的、如果符合 EC 61131-2类型的输入不重要、您可以使用不同的电阻器值来更改电流。 您可以使用 9.2.1.2详细设计过程中列出的等式来计算您的自定义值。

    只要在建议的运行条件下运行、设备应该不会出现问题。 但是、由于该器件在设计时考虑到了 IEC 61131-2、我建议在您的专用应用中对器件进行全面测试以进行验证。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁·杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您的回复。  

    Rsense 是否有上限?
    例如、INx 可以悬空还是连接到 GND?

    INx 是否实际上用作输入逻辑电平检测的一部分、或者是仅通过 SENSEx 评估输入逻辑?  

    谢谢。
    乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    INx 是必需的、用于设置 9.2.1.2详细设计过程中指定的电流限值和输入阈值。  

    如果没有 Rsense 电阻器、则公式无效、器件将无法按预期运行。

      

    尽管没有直接说明、但 最小 R_sense 值 在数据表中显示为200欧姆测试6.5额定功率中显示的最大功率耗散(器件的最坏情况)。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    最小 R_sense 为200欧姆。   芯片是否存在可按预期继续运行的最大 R_sense?

    谢谢。
    乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。  R_sense 的范围为200欧姆- 562欧姆。 RTHR 具有更大的范围。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    那么、只是简单地说一下、回到我原来 的问题-如果我们不关心符合 IEC 61131-2类型输入、IC 可以使用更高的 Rsense 来限制 INx+SENSEx 电流吗?

    我 AIM 将输入电流限制为0.5mA、因此我需要大于562 Ω 的 R_sense。  

    是否可以 使用> 562欧姆的 R_sense?

    谢谢。
    乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!  

    如前所述、假设 RSENSE 的范围为200Ω 至560Ω。 不能使用大于560Ω(或电流限制2mA)的 RSENSE。

    由于该器件没有场侧 VCC 引脚、因此为器件上电需要最小2mA 电流。 因此、小于2mA 的电流将无法为器件供电、因此无法使用。

    此致!
    安德鲁