This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763-Q1:为实现优化运行、去耦电容器的数量是多少

Guru**** 2579705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1349066/iso6763-q1-what-is-the-number-of-deocupling-capacitors-for-optimized-operation

器件型号:ISO6763-Q1

您好!

我使用 ISO6763FQDWRQ1、我们可以阅读数据表、添加0.1uF。 添加一个0.1uF + 1uF 是为了改善测试过程中的行为、还是为了获得最佳的使用效果、这句话是这样说的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ISO6763FQDWRQ1器件仅需0.1uF 电容器即可使器件在 VCC 引脚和 GND 引脚之间正常运行(距离 VCC 引脚不超过2mm)。 其他较大的电容器主要用于将电源电压进一步滤除到器件中、具体取决于您的系统。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。