This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348420/isow7841-isow7841

器件型号:ISOW7841

您好!

我们使用 ISOW7841 IC 实现接地隔离和数字输入隔离。

我有一个关于输入引脚电流的问题。 它是10µA 最大值吗? 我  是否应该将输入引脚电流限制为10µA 或更低?

请告诉 我、我的数字输入隔离概念是否有效。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raveesh、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您与我们联系。

    为了使器件可靠地识别输入、我们建议不要将输入电流限制为小于10µA。
    查看您的原理图、我希望器件可以正常工作。 更高的输入电阻可能会影响输入阈值、但我仍然希望器件能够正常运行。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    非常感谢您的回复、

    也许我有确切的最大输入电流值,这样我就可以降低限流电阻值.

    提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raveesh、

    数据表中指定的最大输入电流值为10µA。 如果不允许此电流、则输入电压阈值可能会受到影响、但它们仍会正常工作。 由于略微没有满足电流、因此我希望此电路不会对器件输入电压阈值产生太大影响、并应正确检测输入高电平和低电平。

    我希望这可以回答您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔