This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 经 ISO6762:隔离式 ADC's SPI 测试、通信错误为 ESD-HCP-8kV

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348773/iso6762-isolated-adc-s-spi-tested-for-communication-with-errors-at-esd-hcp-8kv

器件型号:ISO6762

您好,我正在使用ISO6762来隔离ADC器件的SPI通信总线,在测试HCP的ESD时,发现它对通信有影响,会错误地输出ADC的DRDY信号,SPI接收到的ADC转换值会不正确,这并不排除提前触发 DRDY 以读取错误的数据。当我去掉隔离并用电线连接隔离信号的GND时,测试可以通过 Ω;当我放回隔离器并保持隔离 Ω GND 短路时,测试会出错 Ω;当我移除隔离GND时,测试错误会变得非常频繁,我尝试从其他厂商更换隔离器IS3762,并且可以通过相同的PCBA,因此我怀疑ISO6762可能有问题。希望得到您的回复和支持,谢谢!Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。  

    您似乎已在英文中开启另一个主题。 我将在英语主题上回答、并关闭该主题。

    此致、
    A·维塔尔