This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6731:ISO6731

Guru**** 2981830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348956/iso6731-iso6731

器件型号:ISO6731

大家好,下午好

您能为下列要求推荐数字隔离器器件型号吗?

隔离电阻 10M 欧姆@施加的1000V 电压
-污染程度 符合 IEC 60664-1的 II 类
-过压类别 符合 IEC 60664-1的 II 类

工作温度-20至60'C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithya:

    ISO6731是 满足您突出强调的要求的理想选择。

    谢谢。
    Saleem Marwat