This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348940/iso1050-iso1050

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1042

大家好,下午好

您能建议隔离式 CAN IC 器件型号,以尽快满足以下要求吗?

1)通信标准- ISO11898-1、ISO11898-2

2)协议:CAN2.0B 激活

3)格式:标准格式:ID 长度11位

4)数据字节传输顺序为大端字节序

5)摩托罗拉类型

6)通信速度:500kbps

7)位采样点:72.5%- 87.5%

8)配备符合 ISO11898标准的高速 CAN 收发器

9)端子电阻:2600ohm。

10)容差应符合 ISO11898-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithya:

    1. ISO1042 符合通信标准要求。  
    2. ISO1042是支持 CAN FD 的器件、与现有 CAN 2.0版本兼容。
    3. 此收发器符合 ISO11898-2指定的 CAN 物理层要求、并且将满足列出的其余要求。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁