This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:施加电流限制时发热较高

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1347830/sn6507-high-heat-when-current-limitation-is-applied

器件型号:SN6507

大家好、

为什么在施加电流限制时 SN6507变得更热?

为了避免电流限制、施加电流限制时与将阈值设置为更高值时相比、同一负载的温度要高得多。

另外,请告诉我如何防止它产生热量。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    请注意、当器件达到使用 RILIM 电阻器设置的电流限制阈值时、它会以断续模式运行、直到电流降至阈值限制以下。 这种断续模式运行、由于频繁打开/关闭 MOSFET 并增加开关损耗、器件的温度升高幅度可能高于正常值。

    我还想指出的是、器件不应在电流限制范围内运行、因为预计它不会正常运行。 请设置电流限值、以便在正常运行条件下不会达到该限值、并且仅在电流超过应用的正常运行条件时才达到该限值。 谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正常使用时、RILIM 自然不限流。

    问题是变压器因短路而发生故障。

    如果其中一个输出绕组短路、则将施加 SN6507电流限制、温度将上升到超过150°C、但负载将不足以熔断保险丝。

    因此,有必要采取对策,但 IC 本身是否可以采取对策?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享更多信息。

    正常使用期间 RILIM 自然不受电流限制。

    我懂了。

    如果其中一个输出绕组发生短路,则将施加 SN6507电流限制,温度将上升到超过150°C,但负载将不足以熔断保险丝。

    是的、这是预料之中的。 正如我在之前的响应中提到的、器件的开关速度比设置的开关频率快得多、从而导致更高的开关损耗和器件升温。 这是预期行为、应采取措施来检测过流情况并消除该状况或关断器件。

    因此,有必要对发热采取对策,但在 IC 中实施对策是否可能?

    无法在器件中实施对策、必须从外部解决。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果没有其他问题、我会继续并将此帖子标记为已关闭。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔