This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742-Q1:电源电流计算

Guru**** 2363310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348050/isow7742-q1-supply-current-calculation

器件型号:ISOW7742-Q1

我们在其中一种具有以下配置的设计中使用了 ISOW7742FQDFMRQ1:

VDD = 3.3V、VIO = 3.3V、VISO = 3.3V。 INB 和 IND 接地、OUTB 和 OUTD 未连接。 我们将使用2个通道以小于1Mbps 的速率提供隔离数据、其他2个通道是静态的。 隔离式电源提供3.3V 60mA 负载。

对于此配置、我们如何计算此器件的最大3.3V 电源电流?

电源转换器(数据表的第7.10节):  VDD = 3.3V、VSEL = GND2 60mA 估算值最大216mA

对于 VIO、VISOIN = 3.3V 数据表的第7.14节说明了最大 通道电源电流-对于 IDD_IO、VI = VCCI 的直流信号为7.6mA对于 IISOIN 为8.5mA。 VI = 0时的直流信号对于 IDD_IO 为4.6mA、对于 IISOIN 为5.5mA。  

我假设这是每个通道的情况、因此如果2个通道的 VI = VCCI、2个通道的 VI = 0、那么直流信号的电源电流为(7.6+8.5)* 2 +(4.6+5.5)* 2 = 52.4mA。  请确认。

由于2个通道正在进行交流开关、因此2个通道的电源电流需要包括交流信号的电源电流、即(6.3 + 7.2)= 13.5mA、对于所有通道、开关速率为1Mbps。 因此、我假设在我们仅有2个开关通道的情况下、也就是6.75mA 的情况、将是这一半。 请确认。

从3.3V 电源汲取的总电流将是功率转换器+直流信号+交流信号(即275mA)的总和。 请确认。

此外、是否从 VDD 和 VIO 获取通道电源电流 IDD_IO (假设为每个通道)? 如果答案是肯定的... 我们有一个单独的配置、其中 VDD 为5V、VIO 为3.3V。 上述 IDD_IO 将如何在两个电源之间拆分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您联系我们、请查看下面的意见。 谢谢。

    电源转换器(数据表第7.10节):  VDD = 3.3V、VSEL = GND2 60mA 216mA 估算值最大值 IDD=VSE[/报价]

    没错、VISOOUT 在此电压配置中支持最大的60mA 负载电流。 如您所示、此测试条件下相关的最大 IDD 电流为216mA。 如果您的负载<IDD 60mA、则 IDD 电流将相应降低。

    我假设这是按通道提供的,因此如果2个通道具有 VI = VCCI,2个通道具有 VI = 0,则直流信号的电源电流为(7.6+8.5)*2 +(4.6+5.5)*2 = 52.4mA。  请确认.

    数据表中指定的流入 VIO 和 VISOIN 的电流是在指定测试条件下流入该引脚的总电流。 因此、每一项都是各自一侧4个通道的总电流。 即、I (IO)(在数据表中被称为 IDD_IO)是器件左侧所有4个通道的 VIO 引脚总电流消耗、而 I (ISOIN)是器件右侧所有4个通道的 VISOIN 引脚总电流消耗。

    由于我们仅针对所有4个通道均处于相同状态的测试条件提供了电流消耗数据、因此您可以采用直流和交流电流的平均值。 但是、由于这些电流比电源转换器的电流消耗小得多、因此您也可以考虑较大的直流和交流值、以留出一定的裕度。

    总之、您不必将该值多重为2、也不必采用两组值。 只需一个 I (IO)值和一个 I (ISOIN)值、就会得到全部4个数据通道的总电流消耗。

    Unknown 说:
    从3.3V 电源汲取的总电流将是电源转换器+直流信号+交流信号(即275mA)的总和。 请确认.

    总电流=功率转换器+[直流和交流 I (IO)电流的平均值]+[直流和交流 I (ISOIN)电流的平均值]= 231mA、+ 7mA、+ 7.9mA =~、216mA。

    [报价 userid="568066" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348050/isow7742-q1-supply-current-calculation "]此外、通道电源电流 IDD_IO (假定为每个通道)是否取自 VDD 和 VIO? 如果答案是肯定的... 我们有一个单独的配置、其中 VDD 为5V、VIO 为3.3V。 如何在两个电源之间拆分声明的 IDD_IO?[/quote]

    数据表中列出的 IDD_IO 仅是 VIO 引脚消耗的电流、不包括流入 VDD 的电流。 为电源转换器列出的 IDD 是唯一流入 VDD 的电流。 这应该使您能够考虑对于5V 为 IDD、对于3.3V 为 I (IO)。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔