This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:无法在占空比控制下运行电源以获得更好的线路调节。

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6507DGQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1346696/sn6507-q1-unable-to-operate-the-power-supply-in-duty-cycle-control-for-better-line-regulation

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6507SN6507DGQEVM

我正在尝试使用具有以下规格的 SN6507设计电源。  

  1. 输入–8V 至16V
  2. 输出电压–15V
  3. 输出电流~20mA

 我曾尝试使用 SN6507DGQEVM 评估板来测试此概念。

第一步是将变压器修改为支持此要求的值。 我找到了以下参考资料:-

 

考虑到以上选项的匝数比、我必须颠倒(初级<-->次级)电路板上的变压器、即 Coilcraft TX1-ZB1459-BE。

 

RDS 的计算公式如下:-

 

压摆率和频率保持不变。 输出电感器旁路跳线已移除。

 

测试结果令人失望、监管不佳。 PS 不会在所需的输入范围内进行占空比控制。

在这里、水平是 Vin、垂直是 Vout。

 

您能不能弄清楚哪些问题可能会出现? 请尽快告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    感谢您与我们联系并分享与您的问题相关的详细信息。

    Unknown 说:
    考虑到以上选项的匝数比、我必须反转(初级<->次级)电路板上存在的变压器、即 Coilcraft TX1-ZB1459-be

    请注意、使用占空比控制时、典型占空比设置为25%、而无占空比控制的默认占空比为48%。 这样做是为了随着输入电压变化增大和减小占空比、从而使输出电压保持在稳定范围内。

    占空比几乎减半、因此变压器的匝数比需要加倍、才能实现正常运行并确保占空比控制正常工作。 因此、即使变压器反接、变压器 Coilcraft TX1-ZB1459-BE 也可能不适合您的输入/输出要求。 适合您应用的变压器是 TX1-ZC1892-AED、初级和次级交换。 当在48%占空比下使用时、此变压器通过12V 输入产生30V 输出、而当占空比设置为25%时、它通过12V 输入产生15V 输出。 当12V 输入在8V 和16V 之间变化时、输出将按比例变化。

     

    当我根据您的应用替换值时、我计算出的 RDC 为25kΩ。

    Unknown 说:
    已删除输出电感器旁路跳线。

    滤波最适合较高的负载、20mA 的电流太低、无法使滤波电感器或占空比控制正常工作。 使用 LMin 的公式、我计算出 EVM 有33µH 时的最小值为117µH。 您必须将电感器替换为117µH 或更多器件、以实现所需的输出滤波。

    请告诉我上述输入是否能帮助您根据应用需求修改电路、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔