This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:使用电阻器进行选择时的频率容差

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1341230/sn6507-frequency-tolerance-when-using-a-resistor-to-select-it

器件型号:SN6507

您好!

我需要使用较低的开关频率来优化效率。

为了正确地设计隔离变压器、我需要知道使用22k Ω 理想电阻器(开关频率约为500kHz)时的频率容差。

很遗憾、我无法在组件数据表中找到此信息。

此致、

罗伯托·维利亚罗洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 SN6507!

    很抱歉、数据表中未提供此信息。 根据数据表中针对 RCLK = 0kΩ 提供的开关频率范围(参见下面的快照)、预计变化约为±30%。 谢谢、请允许我与设计/测试团队进行核实、并获得相关确认。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    很抱歉,时间比我预期的要长。
    我已经向团队核实了这一点、团队确认500KHz 时的频率变化将±16%(而不是±30%)。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔