This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6521:仿真

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1346290/iso6521-simulation

器件型号:ISO6521

我将在设计中使用该隔离器(PN:ISO6521REUR)、并且想在 TINA 中对其进行仿真。  TI 在该组件的登录页面上提供的唯一仿真模型是 IBIS 模型。  但是、我不知道如何将其导入到 TINA 中。  能否做到这一点?如果不能做到这一点、是否有其他可用于该组件的可在 TINA 中使用的仿真模型?  我想执行瞬态仿真。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。

    TINA 主要用于 SPICE 仿真器、而 IBIS 模型对半导体器件使用简单的基于表的缓冲器模型。  

    考虑到这一点、IBIS 模型可能不能与 TINA 一起使用。 然而、各种商业仿真器都支持 IBIS 模型。 一些广泛使用的仿真器包括 Mentor Graphics、Keysight、Cadence 和 Synopsys。

    此致、
    A·维塔尔