This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:VIO 电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22996

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1345962/isow7741-vio-current

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件:TPS22996

很棒的部分!  我有一个5V 至5V 的隔离栅、能够使 EN_IO 引脚悬空(启用)。 EN/FLT 通过100K 上拉至 VIO。  在 VDD 电源为5V 时、流入 VIO 的电流为4mA。  移除 VDD 后、进入 VIO 的电流仍然接近4mA。  SPI 总线未连接到任何位置、因此没有消耗。

减少 VIO 上电流消耗的最佳方式是什么? 连接 EN/FLT 和 EN_IO 并接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您与我们联系。

    EN/FLT 是控制大部分器件的关键使能引脚。 当 EN/FLT 变为低电平时、器件的大部分保持禁用状态并且电流消耗显著下降。 请参阅数据表中的以下快照、其中显示了 EN/EN 时流入 VDD 和 VIO 的电流 FLT = LOW。 当 EN/FLT 变为低电平时、EN_IO 接地连接是可选的。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如今、我更多地使用电平转换器在断电的系统中自动切换 IO、而不是转换电压电平。  如果任一侧电源被移除、它们会出现三态。 如果移除了5V 侧电源、通过单电平转换器传递 VIO 可能会自动切换 VIO 输出。

    以下是在禁用系统上获取 uA 消耗的方法示例。

    当被禁用时、主 Vdd 由一个5V 的 LDO 以 uA 的电流供电。  系统 VIO 通过单通道电平转换器 供电、因此7741 VIO 由74LVC1T45供电。  如果移除 VCCA (5V)、电平转换器将 B 与 A 连接隔离、并且 B1 VIO 断电、从而节省300uA 的功耗。  一个双晶体管电源开关可用于控制 VIO、但涉及多个器件放置、即使在使用 FET 时也会在晶体管偏置中消耗一些功率。  0.12美元的1T45本质上是一个非常低功耗的器件(2uA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您提供背景资料。

    如果器件能够支持 VIO 的电流要求、则可以使用电平转换器来控制器件 VIO 引脚的电源。 请确保根据数据表中的建议在 VIO 处有足够的去耦电容器来支持器件瞬态电流要求。

    或者、您可以使用负载开关来控制器件的电源。 由于这些用于控制器件的电源、我希望它们能够更好地工作。 下面列出了指向负载开关产品页面的链接。 下面还列出了一个带有负载开关的示例器件型号、该器件型号在1ku 价格为0.128美元、采用8引脚 SOT-5X3封装。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/overview.html

    https://www.ti.com/product/TPS22996

    为了获得与负载开关相关的更好器件建议、我建议将您的问题发布在以下论坛上、示例器件型号为 TPS22996。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔