This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:高压直流输入的工作电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1345770/iso7710-q1-operating-voltage-of-hv-dc-input

器件型号:ISO7710-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7710

您好!

我想在设计中使用 ISO7710。

DW-16封装的最大工作直流电压为2121。

这意味着我可以在1500直流系统中使用它,它是正确的吗?

我的输入电压是直流电压、而不是交流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    是的、您可以在1500Vdc 系统中使用 ISO7710 (DW-16封装)。

    谢谢。
    萨莱姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saleem:

    我还有一个问题。 在 IEC 60664的爬电表中、电压设置似乎处于 RMS 中。 由于我的电压是直流电压、我能否简单地将直流电压转换为 RMS 电压以确定所需的爬电距离?

    造成这种情况的原因是 ISO7710的爬电距离为8mm、它似乎与表中的1600Vrms 相对应。 但规格中只提到1500Vrms、所以了解差异之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    在许多 IEC 标准中、RMS 电压值也可用于直流电压。 我知道 IEC 60664-1爬电表仅提及 RMS 工作电压。

    我建议您咨询您的认证机构、以确保其与您在最终评级上保持一致。

    谢谢。
    萨莱姆