This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:我们是否可以在传感器和 ADC 之间使用隔离器

Guru**** 2581195 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1344264/iso7741-can-we-use-isolators-in-between-sensors-and-adc

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISOM8110ISO6721

您好!

我们正在开发一个能源监控设备。 能源监控 IC 通信引脚直接连接到 CC3220MODSF12MOBR (MCU)。 中性点将连接到 MCU GND 以及用于 MCU 和能量计 IC 的常用 VDD。

4至20mA 输出、0-10VDC 输出传感器将连接到 MCU。 我们有以下查询;

1、中性不会影响性能, MCU 在 RF、EMI 前瞻性的 Wi-Fi 通信中工作,对吗?

2.我们需要在传感器和交流信号(中性线)之间提供隔离,以确保安全。 我们想在传感器端口和 MCU 之间提供隔离。 我们知道可以在 SPI、I2C 等数字信号中使用隔离器、但我们不确定是否可以在模拟信号中使用隔离器。 好的建议、我们可以在传感器输出和 MCU 的 ADC 引脚之间使用隔离器吗? 模拟信号是否下降? 如果我们可以使用隔离器、请推荐隔离器 IC。

谢谢。此致、

纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    中立性不会影响性能,MCU 在 Wi-Fi 通信的 RF、EMI 前景中的工作情况,对吗?

    我不能完全确定你的意思是什么。  方框图或原理图将帮助我们更清晰地理解。

    Unknown 说:
    2. 我们需要在传感器和交流信号(中性点)之间提供隔离、以实现前瞻性安全。 我们想在传感器端口和 MCU 之间提供隔离。 我们知道可以在 SPI、I2C 等数字信号中使用隔离器、但我们不确定是否可以在模拟信号中使用隔离器。 好的建议、我们可以在传感器输出和 MCU 的 ADC 引脚之间使用隔离器吗? 模拟信号是否下降? 如果我们可以使用隔离器,请推荐隔离器 IC。

    我知道您需要在传感器和 MCU 之间进行隔离。 由于信号是模拟信号、因此可以选择 ISOM8110光电仿真器器件、但我无法判断、因为我必须查看原理图或图表来确认您的意思。 由于您担心模拟信号的信号衰减、此类隔离式放大器产品可能能够为您提供更多帮助。 请将您的问题发布到此 论坛、他们可以帮助回答您的问题:放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您提供的信息。

    在下面的方框图中 、您可以看到零线将连接到 MCU GND 和能量计 IC (ADS131M03I) GND。 用于 MCU 和能量计 IC 的常见 VDD。

    1.中性线是交流电权利、连接到能量计 IC 和 MCU GND。 那么、这个连接中性点会影响 MCU 性能? 这不会影响 MCU Wi-Fi 射频性能或 EMI 问题?

    2.在方框图中的 OPAMP 和 MCU 之间有一个隔离器 IC 用于安全透视。 因为已连接的模拟传感器(例如:温度/振动/其他)将安装在用户活动区域中。 我的问题是、我们可以在 OPAMP 和 MCU ADC 引脚之间使用隔离器吗? 如果我们使用隔离器、在精度方面是否存在任何重大问题?

    谢谢。此致、

    纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:  

    请多给我一天时间来查看这些信息。  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  

    查看您提供的方框图、您似乎希望对来自运算放大器的 UART 信号和模拟信号进行隔离。 考虑到这一点、我想强调几点:

    对于 UART 信号等数字信号、我们建议使用我们的数字隔离器、例如 ISO6721器件(隔离 UART 信号)

    我们能否在 OPAMP 和 MCU ADC 引脚之间使用隔离器?

    模拟信号的隔离选项取决于您所需的信号精度级别。 如果 signalaccuracy 不那么重要、我们建议使用 ISOM8110器件。 如果信号精度很重要、我们建议使用隔离式放大器(放大器论坛- TI E2E 支持论坛)

    中性点是右侧交流电、连接到能量计 IC 和 MCU GND。 那么、这个连接中性点会影响 MCU 性能? 这不会影响 MCU Wi-Fi 射频性能或 EMI 问题?

    [/报价]

    最好向 MCU 器件上的专家咨询有关与 MCU 接地连接的中性点的问题。 请在 wifi E2E 论坛上发布您的问题: Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

    此致、
    A·维塔尔