This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:使用 ISO6721替代 ISO7221、如果与 TTL 输入兼容、需要注意什么?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1344903/iso6721-q1-use-iso6721-to-replace-iso7221-what-need-to-be-taken-care-of-if-compatible-with-ttl-input

器件型号:ISO6721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6721、ISO6741

大家好、  

我们知道、ISO7221是 TTL 输入类型、ISO6721是 CMOS 输入类型。 对于这两款器件的兼容设计、您有什么建议吗?   

ISO6721输入电压:

ISO7221输入电压:

客户电路如下所示:

对于输入/输出信号的阈值、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    感谢您的提问。

    ISO6721器件是引脚对引脚兼容器件 ISO7221。

    我认为在高电平和低电平电压电平方面、电路设计不应有任何差别。 我将与我的团队确认这一点、并就此问题与您联系。

    您能否分享客户当前所拥有的 ISO7221的确切器件型号? 由于 ISO7221有多种型号、这将非常有用。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整的器件型号为 ISO7221AQDRQ1。 如果您有结论、请反馈给我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享器件型号。 我将与团队进行讨论、并向您提供一些反馈。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  

    我能够与我的团队讨论与您问题相关的信息。 我以前已经回答过这些问题:

    Unknown 说:
    您对这两款器件的兼容设计有什么建议吗?

    正如我之前提到的、ISO6721与 ISO7221引脚对引脚兼容。  

    Unknown 说:
    您对输入/输出信号的阈值有何建议

    就输入/输出电压阈值而言、这实际上取决于隔离器任一侧连接的其他器件、例如 MCU。 如果 MCU 的输出为 CMOS 输出、则与 ISO7221相比、ISO6741应该更易于设置。 我们建议检查其他器件并确定进出数字隔离器的信号类型。

    此致、
    A·维塔尔