This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:ISO6721内部振荡器频率

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO7721-Q1, ISO6721-Q1, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1344782/iso6721-q1-iso6721-internal-oscillator-frequency

器件型号:ISO6721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7721-Q1ISO7721、ISO7710

您好

频率是多少

  • ISO7721-Q1
  • ISO6721-Q1

内部振荡器? (即、数据表中的振荡器块)

它们是否对 OOK 载波使用任何类型的扩频调制?

提前感谢您

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您的提问。

    两个器件的内部振荡器(OOK)频率均约为450MHz。

    Unknown said:
    他们是否对 OOK 载波使用任何类型的扩频调制?

    是的、两个器件都对 OOK 载波频率使用扩频调制。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    根据 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/949948/iso7221b-iso7221b-internal-oscillator
    我假设它为100KHz、因为 ISO7221以后者频率运行。

    那么、振荡频率从 ISO7221跃升三个数量级到 ISO7721呢?

    此致

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    ISO7710采用基于 OOK 的架构、而 ISO7221是基于边缘的架构器件。 这意味着 ISO7221不涉及载波频率。  

    [报价 userid="397761" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1344782/iso6721-q1-iso6721-internal-oscillator-frequency/5127557 #5127557"]振荡频率从 ISO7221跳至 ISO7721三个数量级?

    尽管这两个器件都具有振荡器、但这些振荡器的用途不同、因此频率大不相同。

    此致、
    A·维塔尔