This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:软启动后的 SS/ILIM 电压电平

Guru**** 2917990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1342719/sn6507-ss-ilim-voltage-level-after-soft-start

器件型号:SN6507

您好

我需要选择 CSS 电容器的额定电压。

SS/ILIM 引脚上的最大电压是多少?

我想它取决于 RLIM。

在我的应用中、RLIM 为18.2k Ω。

软启动期间的 iSS 为275uA。 这是什么偏置电流晶圆软启动?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilles、您好!  

    感谢您与我们联系。 SS/ILIM 引脚的绝对最大值为6V。 软启动后、I_BIAS 关闭、I_Leakage 为0.7uA、如下所示。 CSS 电容器的额定值应能够处理至少6V 的绝对最大值

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的评分

    因此、对于这种电流泄漏、我不明白为什么使用 RLIM=18.2k 和 CSS=4.7uF 测量 SS/ILIM 引脚和 GND 之间的1.2Vdc。

    你有解释吗?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilles、您好!

    这是一个公平的、意想不到的问题。 您能否分享设置原理图和启动时操作的示波器快照?

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是原理图以及在启动时 SS/ILIM 引脚的振荡采集

    RLIM=18.2k

    CSS=4.7 μ F

    RCLK=40.2k

    NC =未连接

    输出缓冲器22.1R +680pF

    在引脚 2和9上:复位器为0r

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilles、您好!  

    680pF 的 Css 值太小。 CSS 应处于建议运行条件中列出的范围内。  

    另外、"为了确保在软启动和稳态之间平稳过渡、建议 Css 值介于50nF 和5 µF 之间、输出电容 COUT 小于 Css 值的10倍。"  8.4.1.1软启动。

    我相信您在示波器屏幕截图中看到的是因为电容器的电容值与 Css 一样小。  

    请告诉我、进行此更改是否有帮助。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    CSS 不是680pf 而是4.7uF、正如我在前面的消息中所写的。

    680pF 是在 SW 引脚上使用的缓冲器上的电容值。

    Br

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gilles:  

    感谢您提供的信息。 请额外给我们24小时的时间来查看和回复。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilles、您好!  

    我已经和小组一起检查了这个帖子、 SS/ILIM 引脚和 GND 之间的1.2VDC 是可以的、这是预期行为。

    很抱歉、您对此感到困惑。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么典型值是1.2Vdc?  

    什么因素可能导致 值发生变化?

    它是否取决于 RLIM 的值?

    Br、

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gilles:

    感谢您的跟进。

    是的、SS/ILIM 引脚上观察到的1.2V 是18.2kΩ 的 RILIM 的预期典型值。
    是的、SS/ILIM 上的电压取决于 RILIM 电阻器值。

    SS/ILIM 引脚上的电压是否有任何具体问题?
    我将无法确切披露 SS/ILIM 电路的实施方式、但我将能够解决您在这方面遇到的任何问题。 请告诉我、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔