This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CAN 比特率与 RC 衰减间的关系

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1345242/iso1042-can-bit-rate-vs-rc-decay

器件型号:ISO1042

您好!

以下是讨论最大 CAN 比特率与隐性位 RC 衰减的主题:

我们正在考虑在每个 CAN 节点上建立一个保护网络、其中包含从 CAN_H 和 CAN_L 到每个节点的本地接地的简单双向 TVS。 现在有一些问题:

-由于两个 TVS 二极管被连接到同一个点(本地接地), CAN_H 和 CAN_L 之间的总线电容将是两个 TVS 二极管的总和。 这是正确的吗?

-在计算多个节点连接到 CAN 总线时的 RC 衰减时间时: 我是否应该对所有节点上 TVS 二极管的并联电容求和、或者在计算最坏情况下的 RC 衰减时间时仅考虑单个节点的局部电容?
基本而言、我想知道当更多节点连接到 CAN 总线时是否会影响 RC 衰减时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个问题:

    -在隐性位(逻辑"1")期间 RC 衰减时间的最大部分是多少?  
     基本而言、我想知道收发器需要多短的时间才能以正确而稳定的方式采样/解读逻辑电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗尼,你好!  

    [报价 userid="586775" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1345242/iso1042-can-bit-rate-vs-rc-decay "]-由于两个 TVS 二极管连接到同一个点(本地接地)、因此 CAN_H 和 CAN_L 之间的总线电容将是两个 TVS 二极管的总和。 这是否正确?

    您靠近后、您将添加 TVS 二极管的电容、将其作为串联的电容器、因为两个 TVS 二极管通过 GND 节点 C_TOTAL = 1/(1/C +1/C)连接。  

    Unknown 说:
    ]-在计算多个节点连接到 CAN 总线时的 RC 衰减时间时: 我是否应该对所有节点上 TVS 二极管的并联电容求和、或者在计算最坏情况下的 RC 衰减时间时仅考虑单个节点的局部电容?

    是的、当添加更多节点时、由于容性负载增加、RC 衰减时间会受到影响。 我建议先计算单个节点的最大电容(包括 TVS 和器件电容)、然后乘以节点数、从而计算总线的总电容。

    [报价 userid="586775" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1345242/iso1042-can-bit-rate-vs-rc-decay/5124907 #5124907"]-在隐性位(逻辑"1")期间 RC 衰减时间的最大长度是多少?  [/报价]

    妥善做法是仅允许衰减高达位宽度的75%、其中位宽度是单个位的脉冲宽度。 这在另一篇博文中提供的内容中有详细介绍((+) ISO1042:最大负载电容与上升/下降时间之间的关系-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛)

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、谢谢!