This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:最大负载电容与上升/下降时间间的关系

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1345357/iso1042-max-load-capacitance-vs-rise-fall-times

器件型号:ISO1042

您好!

我正在尝试计算理论最大 CAN 总线速度、并使用了隐性 RC 衰减时间"方法"。 但是、据我所知、与 RC 衰减时间相关的最大比特率可能不是最终的限制因素。 例如、有人指出、数据表中的收发器驱动器上升/下降时间针对100pF 的总线负载而规定、如果此容性负载增加、上升/下降时间也将增加。

那么问题是、CAN 收发器是否存在实际的最大容性负载? 和/或作为总线负载电容函数的上升/下降时间的过程之间存在数学关系。 我在数据表中找不到任何与此相关的信息。

Br

容尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ronny,  

    感谢您与我们联系。  

    和/或如果上升/下降时间的过程增加与总线负载电容的函数之间存在数学关系。

    请参阅以下链接、获取有关设计 CAN 总线的有用配套资料。 负载电容将影响您可以使用的最大数据速率、并且高度依赖于节点数量和电缆长度。  您可以在下面第一个链接的第11节中找到有关计算理论 C_max 的详细信息。  

    1. 第8-11节还将是 有关隔离 CAN 节点总线设计的热门设计问题(修订版 A)
    2. 控制器局域网物理层要求(TI.com)

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安德鲁,非常感谢反馈,我认为它解决了我的问题:-)