This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:侦听模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1345000/isow1044-listening-mode

器件型号:ISOW1044

 ISOW1044是否可以置于仅连接 RXD 的监听模式? 如果可以、应该对 TXD 输入进行什么处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 请额外给我们24小时的时间来查看和回复。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Trace、

    ISOW1044中 CAN 收发器的发送器和接收器都将在 STB = LOW 处于活动状态。 如果您只想从 RXD 上的 CAN 总线读取数据、请确保可以在不对原理图进行任何更改的情况下完成此操作。

    如果您不想向 CAN 总线传输数据、也不想在 TXD 上应用任何内容、建议将 TXD 连接至高电平或 VIO。 这可确保从不驱动总线。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢