This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:潜在的 SS 噪声问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1343297/sn6507-potential-ss-noise-issue

器件型号:SN6507

大家好、

我有一位客户通过以下问题抱怨32kHz 的高频谱分量。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"对于一些敏感模拟电路、我使用 SN6507从+12V 产生±15V 电压、并看到 SN6507在±15V 电压轨上产生的意外噪声。 转换器正在运行~1MHz (CLK 引脚拉至接地)、但我看到在~32kHz 时有强频谱分量:

 

频率不受严格控制–我可以通过加热或冷却 SN6507使其漂移。

有什么建议吗? 我猜这是扩频调制速率、但我没有用来测量该速率进行确认的测试设备。 如果可以、我可以获得一些有关 SS 调制范围的更多信息、以便我可以设计一个可确保消除噪声的滤波器吗? 数据表中没有关于 SS 的参数信息。"

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    请允许我们对此进行进一步的查看并与您联系。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:  

    感谢您与我们联系。 如果使用默认开关频率(CLK 短接至 GND)、开关频率将随下面的数据表中所示的范围而变化。

     

    32kHz 频率可能来自系统中的其他位置。

    此致!
    安德鲁