This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:更换光耦合器

Guru**** 2929000 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8711, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1338063/isom8710-replacing-optocouplers

器件型号:ISOM8710
主题中讨论的其他器件:ISOM8711ISOM8110、ISO8110

您好!

是否有任何产品可替代以下产品?

・μ A TLP2368
・μ W TLP291-4

最好的面包
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您查看我们的光学仿真器。 请参阅我的以下建议:

    • ISOM8711是 TLP2368的最佳替代产品。

    • ISOM8110是 TLP291-4的最佳替代产品。 不过、这是一个4通道器件。 目前只有单通道选项可用。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持。

    您还能介绍一下以下器件吗?
    ・μ W TLP183
    ・μ W TLP2309

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:  

    • ISOM8110 >> TLP183
    • ISOM8711 >> TLP2309 -这个有点棘手。 最相似的器件是 ISOM8711、但它不是完全匹配、请评估它是否适用于您的系统。  

    此致!
    安德沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持。

    在 CTR 方面、通过比较 ISOM8110和 TLP183的规格、CTR (MAX)有很大不同。
    因此、我想知道是否可以使用 ISOM8110替换它。
    我应该怎么想呢?

    ・ISO8110
    IF = 5 mA、VCE = 5V 时的电流传输比(CTR)
    ISOM8110:100%至155%

    ・μ W TLP183
    IF = 5 mA、VCE = 5V 时的电流传输比(CTR)
    TLP183:100%至600%

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DDdoor:  

    通常、差异更小的器件应在范围更宽的应用中工作、因为系统必须在设计时考虑到整个范围、因此100-155%的电流应能在当前100%至600%的应用中正常工作。  

    但是、如果该范围中有一个子集使用、则我们也在发布数据表中所示的不同 CTR 型号:

    根据应用需要、可以选择其他变体。  

    此致!

    迈克尔