This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050 - EVM

Guru**** 2956660 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, TIDA-01406, ISO1050EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1341740/iso1050-iso1050---evm

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: TIDA-01406、

大家好!

我正在寻找"ISO1050"设计示例、但我不确定哪种设计更有效、更新颖或更有用?

我看着;

图9.1  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1050.pdf?ts = 1711360908437&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

另请参阅 TIDA-01406;

以及 ISO1050EVM;

您能帮助我吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oben:  

    感谢您的联系。 每个图形都是有效的应用。

    1. 数据表的应用图中没有组件值、是了解典型设置的良好起点。
    2. EVM 具有包含元件值的实际电路。 因此、EVM 是一个良好的参考、并包含用于测试的测试点和跳线。 这些元件将在最终设计中移除。
    3. TIDA-01406是一个真正的参考设计、也是最终应用原理图的起点。  

    请告诉我、这是否解答了您的问题。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    那么、您更喜欢 TIDA 或 EVM 原理图如何?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oben:  

    TIDA 可能对您更有用、因为它离最终设计最近、并且包括额外的保护电路。 EVM 原理图用于评估目的、不需要跳线和测试点。  

    此致!
    安德鲁