This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:ISOS141-SEP

Guru**** 2579285 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOS141-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1337794/isos141-sep-isos141-sep

器件型号:ISOS141-SEP

我对该部分的瞬态翻转很感兴趣

穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、  

    感谢您的提问。

    我不是很确定您所说的瞬态翻转是什么意思。 您能解释一下什么是瞬态翻转吗?

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于可能影响器件电路的辐射、输出引脚上会出现干扰、从而丢失脉冲或更多。

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、  

    感谢您提供的信息。 我将 就您的询问与其他一些团队成员联系、并告诉您他们说了什么。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、  

    我们目前还没有 ISOS141-SEP 的设定数据,但我们将在4月或5月将设备带到稀有同位素光束(FLIB) FSEE 设施进行设定测试。 一旦可用、您就可以直接与我联系以获取结果。  

    谢谢!  

    香农·利平科特

    接口高可靠性团队