This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410收发器侧电源容量

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1341684/iso1410-iso1410-transceiver-side-power-supply-capacity

器件型号:ISO1410

您好的 专家

这是 我第一次使用 隔离式 驱动器  

所以我想添加 LED、这样 我就 可以检查  IC 的视觉隔离部分 是否正常工作  

可以 将 LED (电流将为15mA)连接  到 收发器侧电源吗

 驱动程序的负载 是  3个设备,

真诚地感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyoungki:  

    感谢您使用我们的隔离器件!

    可以将一个 LED 与 VCC 线并联连接、以了解它是否正在工作。 只需确保电源足以为器件和 LED 供电。  此外、如果您不熟悉隔离、 有关隔离式接口的[FAQ] 可能会有所帮助。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁