This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:ISO7710-Q1的过压类别和高度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1340917/iso7710-q1-overvoltage-category-of-iso7710-q1-and-the-altitude

器件型号:ISO7710-Q1

您好!

DW-16封装类型的间隙为8mm。

第6.7章 DW-16的高度限制为5000m。

5000m 处的高度因数为1.48、因此2000m 处的间隙距离为8/1.48=5.4mm。

因此、余隙可以满足表 F.2的 IEC 60664对应的脉冲电压值5.0kV。

如果我在800V 的牵引逆变器系统上使用 ISO7710-Q1、那么过压类别只能满足"i"、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

     如果您的应用需要符合5000m 海拔的要求、则您的分析是正确的。

    如果您的应用需要符合2000m 的海拔高度、那么您可以 满足最高过压类别 III 的要求。

    谢谢。
    Saleem Marwat