This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:通过汽车级 AEC-Q100认证

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1340602/iso1452-automotive-grade-aec-q100-qualification

器件型号:ISO1452

ISO1452 RS485/422收发器是否经过汽车级(AEC-Q100)认证组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swami、  

    感谢您与我们联系。 不是、 ISO1452不是符合汽车标准的器件。  

    此致!
    安德鲁