This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:RS485/422

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1340603/iso1452-rs485-422

器件型号:ISO1452

您能否建议隔离式 RS485/422全双工且符合 AEC-Q100标准的收发器、速度应大于5Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swami、  

    我们目前没有符合汽车标准的 RS485隔离式收发器。 该协议不同于其他协议、但请参阅我们的 汽车 隔离式 CAN 收发器产品选件 、以获取支持的可靠差分协议。   

    此致!
    安德鲁