This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:二极管和 P2P 替代

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1338479/sn6505b-diode-and-p2p-replacement

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6501

您好、TI 团队:

我需要根据变压器驱动器 SN6501或 SN6505B 的规格表推荐设计实施隔离式 CAN 总线节点。

问题1

如果未使用、是否可以将 SN6505BDBVR 的引脚6 (CLK)直接连接到 GND 以将 SN6501DBVR 用作辅助电源? 这是因为 SN6505B 具有与 SN6501不同的引脚排列、并且后者的等效引脚连接到 GND。 SN6505B 规格提到引脚在内部下拉至 GND、但我不确定它是可以直接接地还是保持开路状态以便 IC 使用其内部时钟。

问题2

我的负载为100mA。 TI 建议使用 VF 为275mV 的 MBR0520L 20V 肖特基二极管100mA。 由于该二极管在85°C 以上的高泄漏电流、TI 还建议将 RB168M-40肖特基二极管与 IR 20V 的4 µA 和100°C 搭配使用。 尽管 RB168M-40二极管的泄漏电流很低、但其 VF 是 MBR0520L 二极管的两倍。 在105C 的工作温度下、是否可以使用 PMEG40T10ERX 二极管代替 RB168M-40M 二极管?

实际上、PMEG40T10ERX 二极管的泄漏电流为800uA (@20V、100C)、而 MBR0520L 二极管(@20V、85C)的泄漏电流约为3000uA、在85C 时仍然可以正常工作、这种泄漏电流不会出现问题。 这种折衷方案是必要的、因为整流二极管的 VF 必须尽可能小、否则必须增加变压器匝数比以适应稳压器的最小 Vdropout。

注释

SN6505B 的规格似乎是 SN6501规格的复制粘贴。  许多部分都需要更正 SN6505B 的规格。

第9.2.1节;最大负载电流应为600mA

第11.1节;"整流二极管应为肖特基二极管、在10 mA 至100 mA 电流范围内具有低正向电压、以最大限度地提高效率"。  如果负载为600mA、则该句子不起作用。

等…

谢谢!

 

此致

 

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您与我们联系。
    请允许我查看问题、并在明天回复您、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar

    您有时间查看我的问题吗?

    谢谢

    埃里克...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很抱歉响应出现延迟。 谢谢、请在下面查看我的意见。

    答案1:
    是的、CLK 引脚可以连接到 GND、这非常好。 这确实使得封装能够与 SN6501兼容。

    答案2:
    是的、二极管 PMEG40T10ERX 应该适合用于整流。 我也理解您对由于二极管的 VF 较高而导致匝数比增加的担忧。

    反馈:
    感谢您通知我复制/粘贴问题。 我们将记下这些值、并在下一次修订时更新数据表。 感谢您提供宝贵意见。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回答

    埃里克...