This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:1侧与2侧定义

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1340183/isom8710-side-1-vs-side-2-definition

器件型号:ISOM8710

您好-  

在数据表的第6页中、显示了1侧和2侧的各个功率耗散限值。  我猜第1侧是接收器侧、第2侧是输出侧、但我无法找到它明确定义哪一侧是哪一侧。 您能帮助我理解哪一端是1侧、哪一端是2侧吗?

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒,你好!

    您是对的。 1侧指二极管仿真器侧(A 和 CAT)。 侧2指晶体管输出侧(VCC、COL 和 EM)。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能指出数据表中定义的位置吗? 可能是我漏掉了。  

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    数据表中似乎没有直接提及。 我会将此反馈给团队。 不过、该术语在整个数据表和我们的其他隔离器件中保持一致。  

    这里有一个提及,虽然它是顺理成章的。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我的问题已经回答完毕。

    是、请在数据表中更正。 如果数据表中使用了术语、则应定义1侧和2侧。

    泰勒