Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOW7741 在隔离器的输出侧、输出使能信号使用了哪个基准? 例如、在 ISOW7741上、引脚14用于启用引脚17、18和19上的输出。 表7.1中的数据表暗示它是 输入 侧引脚6和10 GND1。 我的理解是否正确?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、James:
感谢您提出问题并对困惑感到抱歉。
EN_IOX 是输入引脚、VSI (输入侧电源)是指存在参考输入一侧的电源电压。 换句话说、在这种情况下、VSI 应为"使能输入"侧电源。 这意味着 EN_IO1的电源为 VISOIN / GNDIO、EN_IO2的电源为 VIO / GISOIN。
谢谢、数据表中列出了包括 EN_IOX 在内的所有输入引脚的输入建议电压和阈值。


此致、
拉奥·科特什瓦尔