This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1641:ISO1641B:SCL 信号削波

Guru**** 2581105 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1338738/iso1641-iso1641b-scl-signals-clipping

器件型号:ISO1641
主题中讨论的其他器件:ISO1640

大家好、我们正在尝试使用隔离器 ISO1641B 来隔离 I2C 通信。 原理图如下所示:

作为测试电路、主器件和从器件都是 Arduino Uno、工作电压为5V。  

我们将无法正常进行通信。 在通过示波器进行范围界定时、可观察到以下波形

蓝色-主 SCL

绿色-主 SDA

黄色-从器件 SCL

粉色-从器件 SDA

为什么时钟信号在传输期间切断? SDA 似乎工作正常。  

谢谢

亚什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是所有上拉电阻替换为510R 时的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您与我们联系。
    请允许我们查看您分享的信息、并通过我们的意见返回给您、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、您好!

    感谢你等待。 第二张图片看起来更好。 510ohm 电阻有助于提高数据速率、也更有利于提高数据速率。 我怀疑该问题与 MCU 的逻辑电平有关、因为 ISO1640的2侧 VOL 略高于2侧。  

    您能否分享 Arduino 的 VIL (低电平输入电压)规格的屏幕截图?

    此致!
    安德鲁