This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:5V 模式运行时的逻辑电源电流

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1339886/isow1412-logic-supply-current-at-5v-mode-operation

器件型号:ISOW1412

你(们)好。

在"VISOOUT = 5V 时的电源电流特性"下、似乎缺少驱动器和接收器不同状态下的逻辑电源电流信息。 但规定 Visout = 3.3V。您能否共享该信息。

谢谢。

维克拉姆·S·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    我确认、对于 VIO = 5V 的情况、数据表中未提供逻辑电源电流 IIO、抱歉。 我还想说明一点、VIO 电压与 VISOOUT 电压无关、可以独立施加或设置到不同的电压。

    与 VIO = 3.3V 相比、VIO = 5V 时的电流 IIO 预计不会有太大差异、您可以考虑将 VIO = 3.3V 中的值作为 VIO = 5V 时的近似值。 与 IDD 电流相比、这些电流相对较小、因此并非在所有测试条件中都包含这些电流。

    谢谢、如果您还有其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔