This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041DBQEVM:为 I2C 信号使用隔离器!

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1339444/iso7041dbqevm-using-isolators-for-i2c-signals

器件型号:ISO7041DBQEVM
主题中讨论的其他器件:AFE4960P、 ISO7041

大家好、

我将 AFE4960P 的 I2C 信号与 MPU 隔离。  AFE4960P 的 I2C 信号电压为1.8V、MPU 的电压电平为3.3V。

是否可以使用 ISO7041DBQ 将 AFE 的 I2C 与 MPU 隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Senha:  

    ISO7041是一款具有 CMOS 式输出的单向数字隔离器。 它将能够隔离数字信号、但您可能需要双向 I2C (集电极开路)隔离器、如 ISO1640。    

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的澄清!

     AFE4960P 的 I2C 信号电压为1.8V、MPU 的电压电平为3.3V。  

    隔离器是否也会将电压从 AFE 转换到 MPU?

    谢谢!