This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:SCL 引脚接收具有上升沿平台、将导致低通信速率的信号

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1339459/iso1540-scl-pin-receive-signal-which-has-platform-at-the-rise-edge-that-will-cause-low-communication-rate

器件型号:ISO1540

您好、TI 专家!

我们使用 ISO I2C ISO1540来连接 MCU 和以下许多器件:

我们发现、当 ISO1540接收来自 MCU 的信号时、将有一个位于上升沿的平台、如下图所示、它将使通信速率 降至300kHz。

您能说明一下为什么在信号上升期间会有一个平台吗?