This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:具有70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的 ISO1042隔离式 CAN 收发器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1331620/iso1042-iso1042-isolated-can-transceiver-with-70-v-bus-fault-protection-and-flexible-data-rate

器件型号:ISO1042

您好!

我想测试 CAN 收发器的工作情况、我需要在 TX 和 RX 节点之间连接28个节点。 因此、我可以添加最后一个节点的 CANH 和 CANL 上的电容、而不是添加多个节点来增加传播延迟、上升时间和下降时间。

例如、如 TI 数据表中所述、接地的最大输入电容为30pF (CANH 或 CANL)  

现在,要复制28个节点,我可以在最后一个节点的 CANH 和 CANL 上分别添加28*30=840pF。  

根据我的理解、这将有助于复制30个节点。  

请告诉我、我的理解是否正确。

如果不能、如何在不添加实际节点的情况下复制28个中间节点的效果?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:  

    是的、您应该能够通过在 CANH 和 CANL 上添加一个电阻器和电容器来复制多个节点。 若要计算所需的 R 和 C 值、请使用数据表中的差分电阻和电容值(请参阅下文)、并乘以节点数。  

    这意味着 C = 15pF (30个节点)= 450pF、R =(30k Ω/30个节点)= 1k Ω

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。 非常有帮助。 为了进行确认、您是否可以看到下图并确认此设置是否正常?

    还有一个问题、为了获得最坏的情况、我是否应该将差分输入电阻视为最大值(80k)、而不是您在上次答复中提到的最小值(30k)?   

    谢谢。此致、

    维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:  

    上面的原理图看起来很好、是正确的值来模拟总线上的30个节点加上一个1节点作为最后一个节点(总共31个)。  

    通常、最小电阻是最坏的情况、因为较低的总线电阻会消耗更多电流。 但是、如果由于某种原因高阻抗(80k)更接近于您的最坏情况、则当然需要进行测试。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、非常感谢您的帮助。  

    正如我们所讨论的、我在满载条件(30个节点效应)下测试了 CAN TRX IC。  

    大多数结果都很好。 我只有一个关于传播延迟的问题。

    我的 CAN 通信以250kbps 的数据速率进行。 此时、较高侧会出现传播延迟。

    根据 TI 数据表、在给定的特定条件下、从 TXD 到 CANH-CANL 的最大传播延迟应为120ns。

    但我的延迟会高达 223ns 数据速率和 R 和 C 值下的数据速率。

    数据速率的变化会增大最大传播延迟吗? 我应该通过测试还是失败?

    谢谢。

    维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、  

    问得好。 传播延迟将受到总线电容的严重影响。 因此、该规格在特定负载条件下进行了测试。 负载条件为 RL = 60 Ω 且 A CL = 100pF。 更改数据速率应注意影响传播延迟。

    容性负载越高、导致传播延迟值越大、因为总线响应速度会越慢。 CAN 总线会根据您的描述可靠地通信;因此、是否可以接受较长的延迟时间由您的应用来决定。  

    此致!
    安德鲁