This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:nRST 角色和 MCU 连接

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1338693/iso1228-nrst-role-and-mcu-connection

器件型号:ISO1228

您好!

我想了解 nRST 的作用。

根据数据集、仅在切换 BRST 引脚时才需要进行此复位。
它还有任何其他角色吗?
如果用户未更改 BRST_EN、 是否可以仅上拉 nRST 引脚?

由于 MCU 的引脚帐户限制、他们无法将这么多引脚用于 ISO1228连接。
我知道 SDO、SDI、SCLK 和 NCS 必须在 SPI 模式下连接。 但具有欧姆互阻抗引脚、例如 BURST_EN、NRST、nINT、nFAULT "同步"选项。
这种理解是否正确?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:  

    感谢您的联系。 您是对的。  在 SPI 模式下只能连接 SDO、SDI、SCLK 和 NCS。 如果不使用这些功能、其他引脚可以连接到它们的默认状态。

    此致!
    安德鲁