This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:CSI_VIO_SEL GPIO 控制

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1337921/sk-tda4vm-csi_vio_sel-gpio-control

器件型号:SK-TDA4VM

您好

根据 TDA4VM-SK 用户指南、可以根据 GPIO0_118 (Y1、CSI_VIO_SEL)的值设置 i2c 电平。

是这样吗?

我们希望将 i2c 电平用作3.3V、因此我们现在正在修改 dts。

我认为进展不顺利。

有办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您指的是:

    Pinmux 更改只处理引脚多路复用。 您必须通过 GPIO API 将 GPIO 设置为1。

    如果使用 Linux、则可以使用 GPIO-HOG、如果它是一次性设置。

    -基尔西