This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:ISOM8710的最大输入电压是多少?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1337621/isom8710-max-input-voltages-for-isom8710

器件型号:ISOM8710

请您帮助说明 Vcc = 5V 时 Vinput 的最大值吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、  

    ISOM8710是一款光仿真器器件、它复制了光耦合器的行为、没有传统解决方案的缺点。 关于光学仿真器、有几个关键点需要了解。  

    1. 由于隔离栅、1侧(引脚1和2)和2侧(引脚3-5)独立运行。 GND 引脚在整个设计过程中应保持分离。
    2. 这意味着 VCC 不会影响最大 VIN
    3.  光学仿真器是电流驱动的器件。 因此、最大电流 输入(IF)电流  为25mA。 输入 电流将由连接到阳极的串联电阻进行限制、并可使用 IF =(Vin-Rin VF)/Rin 进行计算。 其中 VF 是二极管的正向电压(典型值1.2V)。  

    我希望这对您有所帮助。  如需更多信息、请参阅我们常见问题解答的光仿真器。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

     非常感谢。 它非常有用。

    Br

    凯利